This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:LVPECL 缓冲器

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001, SN65LVP17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947022/ds90lv001-lvpecl-buffer

器件型号:DS90LV001
主题中讨论的其他器件: SN65LVP17

大家好、

我的客户正在寻找 LVPECL 缓冲器 IC。 候选器件为 DS90LV001,但客户认为 DS90LV001的 VIL 和 VIH 不符合 LVPECL 要求。 DS90LV001是否可用作 LVPECL 缓冲器?

如果 DS90LV001不能用于 LVPECL 缓冲器、您能告诉我其他推荐的器件吗?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    尽管 DS90LV001输入可以接受 LVPCL 电平、但输出是 LVDS。  

    对于 LVPECL 缓冲器、它们可以使用 SN65LVP17。

    此致、

    I.K.