This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:SGMII 模式4自举

Guru**** 2853310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940504/dp83867e-sgmii-mode-4-strapping

器件型号:DP83867E

大家好、  

我的客户正在将 DP83867ERGZT PHY 用于一个项目、需要对 SGMII 模式的实现进行一些澄清。  

目前、它们在 SGMII 模式下实现了多个 PHY。 某些 PHY 在 RX_D0、RX_D1、RX_D2和 RX_D3引脚上与模式4捆绑。 根据数据表(第37页)、这是在 Rhi=2k49和 Rlo=Open 的情况下完成的。 现在还有一条 kΩ 说明:"对于 SGMII 模式4自举、TI 建议在 RX_D0和 RX_D1、RX_D2和 RX_D3上使用 Rhi = 4 kΩ 和 Rlo = 10 μ s"(请参阅下面的屏幕截图图像)。 他们已经尝试过、但似乎无法理解为什么推荐这种方法。

您能详细说明一下吗? 当 Rhi 设置为2k49且 Rlo 保持打开时、它是否不起作用?

提前感谢您的支持。  

BR、  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    " kΩ kΩ 在 RX_D0和 RX_D1、RX_D2和 RX_D3上使用 Rhi = 4k Ω 和 Rlo = 10k Ω"与 SGMII 模式下这些引脚上的 SGMII 信号有关。  kΩ kΩ Rhi = 4k Ω 和 Rlo = 10k Ω 、~保持 μ V VDDIO/2的共模电压。 请注意、这仅在 RX 数据引脚设置为 SGMII 模式时适用。 使用表5中的自举电阻器仍可按预期将器件设置为正确的模式、我们还专门为 SGMII 操作提供了解决方案。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    那么、如果在 SGMII 模式下使用 PHY、当 Rhi 设置为2K49且 Rlo 保持开路时、它是否可以工作?

    感谢您的支持。  

    奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    是的、PHY 将设置为正确的模式、但如果使用 SGMII 建议的设置、SGMII 路径的信号完整性将会更好。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    还有一点、对于4K 和10K、不满足模式4最小电压。 根据表5、"模式4"的最小电压应为0.694 x VDDIO。  

    在 SGMII 模式下、模式4是否还有其他最低电压要求? 客户希望限制其设计上不同电阻器的数量。 设计中已经有一个4K43欧姆(1%)和一个10K 欧姆(1%)电阻器。 搭接模式4是否允许使用4K43欧姆值?  

    使用内部9K 电阻进行 VDDIO 计算:

    • 使用4K 电阻器:9K//10K = 4.73K -> 4.73K/(4.73K + 4K)= 0.543 x VDDIO
    • 使用4k43电阻器:9K//10K = 4.73K -> 4.73K/(4.73K + 4.43K)= 0.518 x VDDIO

    感谢并期待您的回应。

    KR、  

    奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:  

    请使用4k Ω 上拉电阻器。 此配置已在器件的可接受电压和温度规格范围内进行验证。 增加 R_hi 值将需要客户在其系统中验证该值、以确保正确配置。  

    此致、
    Justin