This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:关于 DP83869 HM 上的 SGMII 至铜线模式

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947044/dp83869evm-about-sgmii-to-copper-mode-on-dp-83869-hm

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: DP83869HM
我对 DP 83869 HM 上的 SGMII 到铜线模式有疑问。
如下(1)所示:
2个 DP 83869 EVM 电路板、通过自举配置配置配置为 SGMII 至铜缆模式、并通过同轴电缆进行连接。
当我们测量 PC1和 PC2之间的数据包错误时,我们观察到数据包丢失。
(1)。 PC1 -以太网电缆- DP 83869 EVM (铜线至 SGMII)-同轴电缆(SGMII)- DP 83869 EVM (SGMII 至铜线)-以太网电缆- PC2
如下面的(2)所示,当 PC1-PC2通过以太网电缆直接连接时,不会发现数据包丢失。
(2)。 PC1-以太网电缆-PC2
自举配置设置为以下 Funciton 模式。
・自动协商、通告1000/100、自动 MDI-X
μ※其他寄存器用默认值指定。
您是否知道导致数据包丢失的原因? (寄存器设置等)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据传输开始之前、您能否确认 PHY 已通电并已链接?

    如果是、您能否创建以下设置:

    • 设置 PC1 -以太网电缆- DP83869EVM。
    • 将 DP83869HM 配置为反向环回
    • 从 PC1开始数据传输、在反向回送中、PHY 将将数据回送至 PC
    • 检查发送/接收数据包丢失/错误。

    这将检查 PC1与 DP83869EVM 之间通过以太网电缆进行的通信。 有关正确的回送模式配置、请参阅第9.3.4节。

    谢谢、

    Nikhil