This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:PCA9548A 复位

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946968/pca9548a-pca9548a-reset

器件型号:PCA9548A

你(们)好  

美好的一天!

我的客户在其应用程序中使用 PCA9548A 作为 IIC 开关,他们发现,在上电后,设备工作正常,在切换通道并与负载通信后,它可以使用配置 。 PCA9548A 将自动复位 ,并且不会激活,恢复问题的唯一方法是关闭电源。

他们希望测试负载侧信号,但如果他们使用 示波器探头,设备将复位并停止通信。 万用表正常。

这是原理图  

您对此查询有什么建议吗?

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很乐意提供帮助。 我对这个问题有几个问题。

    "...它们切换通道并与负载通信后 、 PCA9548A 将自行复位 、并且不处于活动状态..."

    这是针对每个负载还是仅针对一个负载发生的? 客户是一次激活一个信道、还是一次激活多个信道?

    "...恢复问题的唯一方法是关机后再开机。"

    您是否意味着使用 RESET 引脚无效、但器件仅 在上电复位后才能恢复正常工作?

    您对总线电容的估计是多少? 如果总线电容较高(包括所有选定总线的总电容总和)、则可能导致上拉电阻器过弱。 PCA9548A 数据表的第9.2.2节详细设计过程 (以及 TI 应用手册 《I2C 总线上拉电阻计算》)详细介绍了选择上拉电阻器的方法。

    最棒的

    Danny