This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:CC 引脚绝对电压

Guru**** 2895430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946954/tusb422-cc-pin-abs-voltage

器件型号:TUSB422

大家好、

TUSB422 CC 引脚绝对电压为6V。

是否有 TUSB422等器件将 CC 引脚绝对电压设置为12V

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、TUSB422是 我们拥有的唯一 Type-C PHY、您可以与 PD 控制器组进行检查