This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BI 功耗高

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947030/tusb4020bi-tusb4020bi-power-consumption-high

器件型号:TUSB4020BI

您好!

我的客户正在使用 TUSB4020BI。 但它们报告1.1V 的功耗较高、输入电流超过300mA。

此器件在工作模式下工作。 根据数据表、其输入电流应在80mA 以内。

您能否建议导致此类高功耗的可能原因?

B.R

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul。

    请确保散热焊盘上有足够的焊料。 我们还应检查 TUSB4020BI 的加电序列、并确保其遵循 数据表的第7.7节"加电时序要求"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    功耗测试期间的系统设置是什么?  您是否使用 SMBus 模式?

    您在哪里测量功耗?  您可以共享原理图吗?

    谢谢、

    JMMN