主题中讨论的其他器件:DP83869
我正在检查此设计是否有效、如果是、请检查是否正确配置了83869:
开关 MAC <= SGMII => DP83869 <= RGMII => Sitara CPSW eMAC1
我将83869配置为 RGMII=>SGMII 桥接模式。 寄存器0x01DF 包含源自自举配置的0x0043。 寄存器0x6e 包含0x0600。 我没有链接
寄存器0x05包含0x0000。 寄存器0x0a 也包含全0。 对于自动协商、在桥接模式下自动协商在哪个接口上进行?
是否还可以澄清 GEN_CFG1Register (Address= 0x9)中位10、11、12的功能和定义? 尤其是在桥接模式下。
关于文档"了解 DP83869中的不同运行模式"(SNLA318)、似乎存在一些令人困惑的拼写错误。 具体而言、在第1.5节"SGMII 至 RGMIIB 里奇"中、有一些实例提到"RGMII 至 SGMII"、我认为这是一个错误。
此外、在 SNLA318中、它将 SGMII 接口称为"SerDES"接口。 这是否意味着使用了1000BASE-X“自动协商”,或者是否适用相同的 MAC&PHY 自动协商规则?