This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS302:噪声性能与 ESD 保护选择

Guru**** 2917310 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941970/esds302-noise-performance-vs-esd-protection-selection

器件型号:ESDS302
主题中讨论的其他器件:TPD4E001

尊敬的 e2e 支持:

关于我们的 ESD 保护解决方案、我的问题是通用的。

我的客户需要了解哪些参数会影响信号链中的噪声、在 ESD 保护方面:

他的想法是、如果 ESD 二极管泄漏电流过大、则表示存在一些"散粒噪声"、"爆音噪声"等。 可以确认吗?

我们是否有关于噪声性能与 ESD 保护用途的详细信息?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们不收集 ESD 保护器件的噪声性能数据、但根据我所了解的散粒和爆音噪声、它们主要是由芯片缺陷而不是泄漏电流引起的。 但是、如果客户仍然担心泄漏、则我们的器件具有非常低的泄漏电流(大约5nA)。 我们甚至有一些泄漏电流仅为1nA 的器 件、例如 TPD4E001、因此我强烈怀疑是否会因泄漏而产生任何噪声。  

    此致、

    Matt Smith