This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:TXAP 和 RXAP 上的交流耦合电容

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941873/tusb542-ac-coupling-capacitor-on-txap-and-rxap

器件型号:TUSB542
主题中讨论的其他器件:TUSB8044A

大家好、我们团队使用 TUSB 542  连接 USB Type C 连接器和 TUS8044A 集线器下行端口/。 根据 TUSB 542 数据表、我 应该在    TX  和 RX 对上放置交流耦合电容器、根据 TUSB8044A 数据表、我们需要在  TX 线上放置交流耦合电容器。

请确认每对上只有一个电容器正常。       在放置过程中应如何放置交流耦合电容器 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设集线器直接连接到 USB 连接器、则会编写集线器数据表。  

    在 TUSB8044A 和 TUSB542之间连接时、需要在 SSTX 和 SSTRX 上放置交流耦合电容。 TX 和 RX 的交流耦合电容器需要为0.1uF 或0.22uF。

    在 TUSB542和 USB 连接器之间、TX 上需要电容、RX 上需要电容。 对于 TX、建议为0.22uF;对于 RX、建议为0.33uF。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David   

    感谢您的回复。 我们应该在集线器附近放置哪一个电容器、并朝向 TUSB542放置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅方框图。 可以将电容器放置在中间。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 David   

    感谢您的回复。 您现在可以关闭此问题。  

    但 我有一个与任何 TI 器件无关的一般问题。 NVIDIA 指南说我应该使用0.22uF 到0.1uF (取决于10 Gbps 0.22uF 的速度)、TI 指南说0.22uF。 如果我使用的电容小于0.22uF、会发生什么情况? 哪个参数限制了电容器的最小值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    每当您通过任何交流耦合电路传递信号时、都会有一小部分信号被滤除。 这种滤波效果会在滤波之前和之后引起信号信息部分之间的微小差异。 在严重情况下、这种差异表现为直流漂移现象。 这种直流漂移表现为附加噪声、与交流耦合电容器的尺寸成比例。  

    有关更多详细信息,请参阅以下 IEEE 文章: 

    谢谢

    David