This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS33-SP:ELDRS &放大器;位移损伤

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS33-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941677/sn55lvds33-sp-eldrs-displacement-damage

器件型号:SN55LVDS33-SP
主题中讨论的其他器件: SN55LVCP22-SP

团队、

我正在尝试定义 ELDRS 和位移损伤在以下两个部件上的风险。 您是否有任何缓解措施可以缓解此风险(无双极方面)?

5962-0724801VFA (SN55LVDS33-SP)
5962-1124201VFA (SN55LVCP22-SP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    我将与团队进行核实、看看是否有任何相关信息。

    此致、

    I.K.