This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:上行端口和下行端口如何进行信号传输。

Guru**** 2929850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941987/tusb8044a-how-signal-transmission-happens-bet-upstream-port-and-downstream-port

器件型号:TUSB8044A

你(们)好  

 集线器是否从上行端口恢复信号、然后将其重新传输到下行端口、反之亦然。 如果是、则意味着处理器的上游端口路径不需要考虑下游端口的损耗。 因此、我可以考虑长度不匹配、通过对下行端口与上行端口的最大长度进行计数来计算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    是的、集线器完全驱动/重定时 USB 信号、因此上行路径丢失的影响不会影响下行路径、反之亦然。

    此致、

    JMMN