This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:有时会出现链路脉冲交换问题

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946473/dp83822i-sometimes-problems-with-the-exchange-of-the-link-pulses

器件型号:DP83822I

在一个控制器中、DP83848和 DP83822之间有一个100Mb/s 以太网连接、该连接由电容耦合构建而成。 对于某些组件、有时会出现链路脉冲交换问题。 在这种情况下、未检测到连接。

您是否知道这种电路布局中的快速链路脉冲存在问题?
我很高兴得到答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    强制速度模式下是否仍然存在链路问题?

    您是否能够在每个强制模式和自协商期间观察 FPS?

    谢谢、

    Nikhil