This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:AZRS3082.RDG、SH65HVD3082EDR、THVD1500DR 之间的竞争对手表

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1419, SN65HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946590/thvd1500-competitor-table-between-azrs3082-rdg-sh65hvd3082edr-thvd1500dr

器件型号:THVD1500
主题中讨论的其他器件:THVD1419、 SN65HVD3082E

你(们)好,先生

您能不能帮助在 AZRS3082.RDG、SH65HVD3082EDR、THVD1500DR 之间共享竞争对手表

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    THVD1419可能更适合于 AZRS3082、因为两者都具有浪涌保护功能。 下面是所有4个器件之间的比较。

    器件 SN65HVD3082E THVD1500 ARZS3082 THVD1419
    双工 一半 一半 一半 一半
    TX 数量 1 1 1 1
    RX 数量 1 1 1 1
    电源电压(标称值)(V) 5. 5. 5. 3.3、
    5.
    信令速率(最大值)(Mbps) 0.2. 0.5. 0.115 0.25.
    故障保护 特性-扩展故障保护 否 否 否 否
    故障保护(V) -9至14 -18至18 -13至13. -15至15.
    集成 IEC ESD 保护 特性-集成 IEC ESD 保护 否 是的 是的 是的
    IEC 61000-4-2接触放电(+/- kV) 需要外部电路 8. 30 8.
    IEC61000-4-2空气间隙放电(+/- kV) 需要外部电路 10. 30 30
    集成 IEC EFT (抗噪) 特性-集成 IEC EFT (抗噪) 否 是的 是的 是的
    IEC61000-4-4 EFT (+/- kV) 需要外部电路 2. 4. 4.
    集成 IEC 浪涌保护 特性-集成浪涌保护 否 否 是的 是的
    IEC61000-4-5浪涌(+/- kV) 需要外部电路 需要外部电路 1.26. 2.5.
    扩展共模 功能-扩展共模 否 否 否 是的
    共模范围(V) -7至12 -7至12 -7至12 -12至12
    节点数 256 256 256 256
    HBM ESD (kV) 15. 16. 15. 16.
    ICC (最大值)(mA) 0.9. 0.66 0.6. 3.
    温度范围(°C) -40至85 -40至125 -40至85 -40至125

    此致、

    Hao