This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD74:如何将全双工收发器连接到半双工器件

Guru**** 2525080 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1410, SN65HVD74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941744/sn65hvd74-how-can-a-full-duplex-transceiver-be-connected-to-a-half-duplex-device

器件型号:SN65HVD74
主题中讨论的其他器件:ISO1410

大家好、

我尝试使用 SN65HVD74D 全双工 RS-485收发器将全双工收发器连接到半双工器件。 这是因为我们短接了半双工收发器 ISO1410、目前需要尽快这样做。

因此,我想知道这是否可能。  是否有办法做到这一点? 有人可以提出建议吗?

提前感谢、

Chandrasekhar DVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65HVD74的驱动器一直被启用。 因此、当您将其输出引脚连接到 ISO1410的总线引脚时、后者将无法传输任何数据。

    只有当您未连接 SN65HVD74的输出时、即、如果该节点从未传输数据、您才能执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    首先、感谢您的快速回答。 但是,我方面似乎有一些误解。

    如果可能、我要求使用 SN65HVD74D 全双工收发器连接到 MODBUS 主设备。 后者只有两条用于发送和接收模式的线路、因此本质上是半双工。 因此、我想是否有任何配置可以有效地将 SN65HVD74D 用作半双工收发器。

    甚至提到 ISO1410的目的是因为它是一个半双工收发器、由于我们现在还很短、因此无法使用它。

     如果我所说的是 SN65HVD74D 全双工收发器甚至可能实现的功能、您可以提出建议吗?

    提前感谢、

    Chandrasekhar DVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个半双工收发器都以相同的方式工作。 SN65HVD74输出一直有效、所以总线上的其它输出不能有效。