This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:TCA9546A

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941608/tca9546a-tca9546a

器件型号:TCA9546A

尊敬的 TI 团队:

我们在项目中使用 TCA9546A IC。 如数据表中所述、A0、A1和 A2可通过硬件配置。 是否可以将其保持在浮动状态、这些信号的默认状态是什么?

如果这些是 NC、会发生什么情况。

谢谢、此致、

Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.6.1节指出:

    为了节省功耗、硬件可选地址引脚上未集成任何内部上拉电阻器、必须将其上拉至高电平或低电平。

    如果您让它们浮动、则会得到高交叉电流、并且地址是随机的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    感谢您的快速响应。 目前、在我们的硬件中、这些引脚是悬空的。 这会影响 IC 的功能吗? 由于它采用随机地址、因此在配置时应注意软件中的事项。

    此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件必须尝试所有八个地址。 我不知道复位后地址引脚上的电压发生变化时会发生什么情况。