This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927QEVM:PCB 的尺寸是多少? 以及 DS90UB928QEVM 和 DS90UB929QEVM 等其他应用

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928QEVM, DS90UB927QEVM, DS90UB929-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940759/ds90ub927qevm-waht-is-dimensions-of-pcb-and-other-like-ds90ub928qevm-and-ds90ub929qevm

器件型号:DS90UB927QEVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB928QEVMDS90UB929-Q1EVM

大家好!

DS90UB927QEVM、DS90UB928QEVM 和 DS90UB929QEVM 电路板的尺寸是多少?
PCB 上的叠孔处于什么位置?

谢谢你

Anton Lukyanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    所附尺寸是 DS90UB928-Q1EVM 的电路板和安装孔尺寸。 从旧 Orcad 转换为 Allegro 时遇到问题。 我将深入了解这一点、然后返回给您。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,Aaron!

    这就是我需要的。

    我能否在 其他电路板上获得有关 Gerber 文件的链接以获得尺寸?

    谢谢你

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    请查看两个您被问及尺寸的板。

    DS90UB927-Q1EVM

    DS90UB929-Q1EVM

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron!
    非常感谢您的努力。

    需要进行案例设计。 但是、今天由于 COVID19的限制、我无法经常去办公室、也无法访问我们的 B929 B928 B927评估板。

    谢谢你。
    Anton Lukyanov