This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:仿真需要此 ESD 的 S 参数。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941396/tpd2e001-s-parameter-of-this-esd-is-required-for-simulation

器件型号:TPD2E001

 我在原理图中使用的是 TPD2E001DRL 器件。 为了开始布局工作、我需要此 ESD 的 S 参数模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vipin、

    遗憾的是、TPD2E001是一个相当旧的器件、我们目前没有它的 s 参数模型。 但是、该器件具有1.5pF 电容、因此对于相对较慢的信号而言、该器件可以正常工作。

    您使用此部件的应用是什么、为什么需要 s 参数模型? 如果您使用的是较高速的信号、我可以为您推荐另一个器件。  

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 ESD 用于数据速率为480Mbps 的 uSD 2.0信号。

    S 参数模型用于布局的仿真和验证。