This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:1m 距离的使用可行性

Guru**** 2932810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946625/sn65dphy440ss-feasibility-of-use-for-a-distance-of-1m

器件型号:SN65DPHY440SS

您好!

我们正在研究使用 SNx5DPHY440SS MIPI 重定时器芯片靠近接收器(APU)的可能性。 下图显示了顶层架构、计划通过长度为~1m 的电缆将两个电路板互连。 我们仍无法确定电缆的类型(HDMI、DVI 等)。

由于数据表应用示例涉及输入侧仅有12英寸(~30cm)的布线长度、因此我们想知道 SNx5DPHY440SS 芯片是否适合此要求。

请就此向我们提供意见吗?

谢谢、
N.Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N.Balaji

    您是否知道摄像头到 DPHY440的总损耗(包括1m 电缆)是多少?  

    DPHY440 RX 均衡器可补偿1G 数据速率下的4dB 损耗或1.5GHz 下的5dB 损耗。 您可以将其用作指南、并确保总损耗不超过 RX 均衡器补偿范围。

    谢谢

    David