This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:内部灌电流路径和外部拉电流路径

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941739/tps65988-internal-sink-path-and-external-source-path

器件型号:TPS65988

您好!

在 TP65988 EVK 中、我可以看到内部拉电流和外部灌电流路径。 我可以反向执行它、也就是说、我可以设计一个内部灌电流路径和外部拉电流路径吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Baghiya Lakshmi、

    根据 PD 规范、需要使用源路径来实现过流保护(OCP)。 内部电源路径具有内置 OCP、因此我们建议使用外部灌电流路径和内部拉电流路径。 您可以使用外部路径供电、但要确保具有外部 OCP。  

    谢谢
    普拉吉斯