This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:与 TMP1075连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, TMP1075, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941738/tca9800-connection-with-tmp1075

器件型号:TCA9800
主题中讨论的其他器件:TMP1075TCA9803

大家好、

我的客户正在评估板上带有 TMP1075的 TCA9800。 请参阅以下链接中的方框图。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/I2C-Temp-Sensor-circuit.pdf

客户发现 I2C 缓冲器(TCA9800)和温度传感器(TMP1075)之间的信号中的 L 信号上的电压约为500mV。

I2C 缓冲器的 d/s 表示 B 侧不需要外部上拉电阻器、但另一方面、温度传感器的 d/s 表示需要外部上拉电阻器。  

客户当前正在连接方框图中所示的上拉电阻器、他们是否应该移除 上拉电阻器?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    TCA980x 在 B 侧通过内部电流源提供其自己的高电平信号。 TMP1075应该能够在 B 侧"看到"一个逻辑高电平、而无需一个外部上拉电阻器。 如果在 B 侧使用外部上拉电阻器、则当从器件在某些角情况下驱动为低电平时、TCA980x 内部的低电平检测算法可能无法正常工作、并且可能无法将 B 侧驱动为低电平。 我建议移除 B 侧的外部上拉电阻。 如果客户需要更快的上升时间、他们可以使用 TCA9803、因为该器件在 B 侧提供3.3mA 的电流。

    -Bobby