This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:如何测量 Vpass

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A, TCA9554, TCA9554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940781/tca9545a-how-to-measure-vpass

器件型号:TCA9545A
主题中讨论的其他器件: TCA9554TCA9554A

尊敬的专家:

我对 Vpass 参数感到困惑。 TCA9545A 显示了这一点。

Vswin 和 Iswout 是什么意思?  我尝试按下图配置工作台,它对吗? 假设 Vcc 在 SDA、灌电流在 SDN 为100uA、那么电压是否为 Vpass?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    要测量"V pass "、您需要:

    • 启用通道(假设通道0)
    • 施加 Vcc SDA/SCL
    • 从通道0中拉取100uA (使用带电流表的电阻器、确保获得100uA 电流)
    • 查看通道0的电压

    这基本上会告诉您导通 FET 的 Vth。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、感谢您的回复

    然后 Vth 等于(Vcc-Vpass),对吧? Vpass 似乎与数据表上的 Vswin 不相关、

    为什么我们指定100uA 而不指定其他值、 例如、如果我们拉取200uA、Vpass 会发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看来、我将 TCA9545视为 NFET、如下所示,栅极电压为 VCC (确定 Vpass = VCC-Vth),一侧为 VDPUM、另一侧为 VDPU0-3

    数据表显示"VPSS 等于或低于 VDPUX",这意味着当我们传输"0" NFEF 时、传输"1",NFEF 关闭时、它是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hui Zhang28"]

    在我看来、我将 TCA9545视为 NFET、如下所示,栅极电压为 VCC (确定 Vpass = VCC-Vth),一侧为 VDPUM、另一侧为 VDPU0-3

    数据表显示"VPSS 等于或低于 VDPUX",这意味着当我们传输"0" NFEF 时、传输"1",NFEF 关闭时、它是正确的吗?

    [BobbM]是的、正确。 您在下方绘制的 NFET 的主体基板连接到 GND、而不是源极/漏极、以阻止器件对寄生二极管进行偏置。 因此、FET 的任一端都可以互换作为源。

    [/报价]

    "那么 Vth 等于(Vcc-Vpass),对吧? Vpass 似乎与数据表上的 Vswin 不相关、

    为什么我们指定100uA 而不指定其他值、 例如、如果我们拉取200uA、Vpass 会改变?"

    [BobbM]我们使用100uA 值与我们的竞争对手进行类似的比较(他们是最先将其器件推向市场的、我们随后发布)。 我怀疑电流的重要性、因为我们正以 FET 的线性运行模式运行。 当您拉出更多电流时、最终会使 FET 饱和、电流将钳制、因此使用较低的电流值。

     

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “VPSS 等于或低于 VDPUX”,是否意味着 Vpass 越低越好?

    关于开关导通状态电阻的另一个类似问题、如何测量它?

    1.启用 SDN/SCN

    下游对上的灌电流为15mA、使 Vo=400mV、在上游 VI 上测量电压

    3. Ron=(VI-400)/15,对吧?

    很抱歉问这么多问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:对于 SDA 的 IOL、当 VOL=0.4、IOL=7mA 时显示"6.5电气特性"、但图1显示 IOL=8mA @1.65V、大得多@ 3.3V 和5.5V……

    有什么错误吗?  哪些数据更准确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 TCA9545A “图21”。 毛刺脉冲宽度和高度"、VCC_GH 是绝对值、与 TCA9554不同、VCC_GH 是相对于 VCC 的下降参考。 哪一个是正确的?   

    情况1:"VCC_GH=1.2V、当 VCC_GW=1us"、 这是否意味着当 VCC_GW=1us 时、如果 VCC=5.0V、VCC_GH=1.5、TCA9545A 将被复位?

    情况2,“VCC_CH=0.5*VCC 不会导致功能中断时 VCC_Gw=10us”, VCC>2.4V,VCC_GH>1.2V,复位还是未复位?

    情况3,对于 TCA9554A,如果 VCC_MV=1.5但违反了 VCC_GH,则 TCA9554A 复位或不复位?

    -ZH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hui Zhang28"]

    “VPSS 等于或低于 VDPUX”,是否意味着 Vpass 越低越好?

    [Bobb]不、这意味着 Vpass 被定义为主/次级通道上的最低电压、这样您就可以相应地选择 Vcc (根据图17)。 越低并不意味着越好或越差。

    关于开关导通状态电阻的另一个类似问题、如何测量它?

    1.启用 SDN/SCN

    下游对上的灌电流为15mA、使 Vo=400mV、在上游 VI 上测量电压

    3. Ron=(VI-400)/15,对吧?

    [BobbM]我想您可能需要在 SDA/SCL 之前和 SDN/SCN 之后放置一个小电阻器、并调整电阻、以便在 Vo 时拉15mA/10mA (SDN/SCN 为0.4V、而 SDA/SCL 通过该小电阻器连接到 Vcc)。 然后、您将获取通道上的压降并除以15mA/10mA。

    很抱歉问这么多问题

    [/报价]

    "PS:对于 SDA 的 IOL、"6.5电气特性"显示了当 VOL=0.4、IOL=7mA 的典型值、但图1显示 IOL=8mA @1.65V、大得多@ 3.3V 和5.5V..."

    [BobbM]我将使用电气特性(第6.5节)中的值、因为它会产生较差的值(可能是裕度)。 随着 Vcc 的增加、IOL 变得更好是有道理的。 在图中可以看到、在1.65V 时、随着导通 FET 开始进入饱和状态、电流开始在大约11mA 的电流下钳位。 当您增大 Vcc (栅极电压)时、饱和电压会变大、因此 IOL 会在给定的电压下拉。

    "关于 TCA9545A "图21。 毛刺脉冲宽度和高度"、VCC_GH 是绝对值、与 TCA9554不同 、VCC_GH 是相对于 VCC 的下降参考。 哪一个是正确的?   

    [Bobby]这可能是一个拼写错误、数据表应显示为 TCA9545A。

    情况1:"VCC_GH=1.2V、当 VCC_GW=1us"、 这是否意味着当 VCC_GW=1us 时、如果 VCC=5.0V、VCC_GH=1.5、 TCA9545A 将被复位?

    [BobbM]如果您遇到 Vcc 低于1.2V 的情况、持续时间超过1us、那么当它被拉回到5V 时、内部寄存器可能已更改为非默认值。 (可能复位)。

    情况2,“VCC_CH=0.5*VCC 不会导致功能中断时 VCC_Gw=10us”, VCC>2.4V,VCC_GH>1.2V,复位还是未复位?

    [Bobby]如果 Vcc 不移动、但 Vcc_channel 降至1.2V 以下、则器件在复位方面不会发生任何情况(不会发生复位)。

    案例3,对于 TCA9554A,如果 VCC_MV=1.5但违反了 VCC_GH, 则 TCA9554A 复位或不复位?"

    对于 TCA9554A 数据表(不同于最初讨论的主题)、我认为需要根据图32交换这些值。 VCC_GH 的最大值应为1.5V、Vcc_mv 的最小值应为1.2V 对于该器件、在1.5V 时、预计不会出现毛刺脉冲/复位。 (否则需要切换该数字、因为当前它们与表不匹配)。

     

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [Bobby]这可能是一个拼写错误、数据表应显示为 TCA9545A。

    您的意思是 TCA9545是对的、而 VCC_GH 是 VCC 的绝对值、但不是骤降高度、当然吗?

    [Bobby]非默认值。 (可能复位)。

    如果重置,为什么是非默认值? 如果它是默认值

    [Bobby]如果 Vcc 未移动、但 Vcc_channel 降至1.2V 以下、则器件在复位方面不会发生任何情况(未发生复位)

    为什么不进行复位?  

     

    在我看来、如果 VCC 上出现毛刺脉冲(违反了 VCC_GH 或 VCC_GW)、则会 像 POR 那样发生复位。