This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:DP1.4a 支持

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946586/tdp142-dp1-4a-support

器件型号:TDP142

大家好、

TDP142支持数据表中所述的 DP1.4、但它还支持 DP1.4a 吗? 数据速率相同、但某些功能不同。 请确认!

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    DP1.4a 的唯一变化是 DSC 1.2a 的实现、它在 DSC 1.1和1.2的基础上进行了改进、在压缩算法中更好地支持 HDR 并改进了颜色支持。 带宽不会如问题中所述发生变化、因此 DP142仍支持 DP1.4a。

    谢谢

    David