This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:带宽共享

Guru**** 2928090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946683/tusb2077a-bandwidth-sharing

器件型号:TUSB2077A

大家好、

我有一个关于 USB 集线器的一般性问题。 如果使用 TUSB2077A 的所有7个下行端口、是否会共享每个下行端口的带宽?

即12 Mbps/7 = 1.71 Mbps

*将  为观察程序。

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在端口之间分配带宽仅取决于操作系统的 USB 主机控制器驱动程序。 通常、等时传输的带宽以先到先得的方式为每个数据流保留、对于其他传输类型、数据包使用 循环调度。