This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542EVM:超高速布线焊盘下方失效

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946450/tusb542evm-void-under-pads-of-superspeed-traces

器件型号:TUSB542EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB542

你(们)好    

  在耦合 电容器和   连接器焊盘下是否会失效 ,TUSB542  必须失效。如果  我们保持失效 ,则应为    

只在下 一层上,或者 它 应该是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在5G 中、电容可能不需要 void。

    您能否展示什么是连接器焊盘?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian    

    这 是   TUSB 542 评估套件的 GND 层 ,您可以在 下面看到    IC 和  连接器的一些焊盘   是空的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB542不需要该器件