This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:数据线 RS485上的 LED

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946421/thvd1410-leds-on-datalines-rs485

器件型号:THVD1410

是否可以在 RS485数据线上使用1mA LED 来提供有关数据活动的可视反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个有趣的主意。 您是将 LED 放在 A 和 B 之间还是从 A/B 接地? RS485在 正常运行期间可驱动约30mA 的电流。  如果 负载 LED 产生的电压与 A 和 B 引脚对称、则该方案可能起作用。 不过 、我更常看到 人们将 LED 置于接收器输出端(R、引脚1) 作为指示器。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Hao

    输入侧也是可行的、但我更希望 LED 基于实际输出。

    我想将 LED 置于 A 和 B 之间。如果在数据线路上发送"1"、LED 将闪烁。

    有可能吗? 对称负载有什么作用、器件是否以某种方式受到保护?

    编辑:或者甚至将两个 LED 置于相反的极性、然后它们将随任何数据活动闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这一主题是可行的,尽管不是理想的。 当发送"1"时、由于额外的 LED 负载、A 的电压将变得更低。 但是、如果接收器输入 仍然足够大、则 RS485通信仍应起作用。

    此致、

    Hao