This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS38EP100:将 LVDS 桥接至 LVPECL

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80EP100, DS38EP100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946414/ds38ep100-bridge-lvds-to-lvpecl

器件型号:DS38EP100
主题中讨论的其他器件:DS80EP100

您好、支持团队、

是否可以将 DS38EP100和 DS80EP100用作连接 LVPECL 和 LVPECL 连接 LVDS 的桥接 LVDS?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takahashi-San、

    DS38EP100和 DS80EP100是无源均衡器、不进行任何阻抗变换。 换句话说、如果  您使用 LVDS 输入、则会有 LVDS 输出、或者如果您具有 LVPECL 输入 、则会有 LVPECL 输出。 器件不执行阻抗变换或需要偏置。

    此致、、、Nasser