This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:如何为 SAS/SATA 应用配置 DS125MB203

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946287/ds125mb203-how-to-configure-ds125mb203-for-sas-sata-application

器件型号:DS125MB203

大家好、  

有关"如何为 SAS/SATA 应用配置 DS125MB203 "的问题、请向我提供建议。

I hard that the SATA 中继器 must be set (1) Signal detection on 和(2) DC correction must be disabled.(我硬要求必须设置 SATA 中继器(1)信号检测打开、(2) DC

我查看了器件的寄存器映射、找不到任何控制两个参数的寄存器。

您可以将其与 SAS/SATA 应用的默认寄存器配置一起使用吗?  

如果没有、请为我提供一些专用于 SAS/SATA 使用的配置脚本文件、不胜感激。

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、

    1)。 请注意、如果存在 OOB 检测问题、则会使用这些功能。 建议使用默认设置、但如果存在 OOB 问题、则可以考虑这些更改。

    2)。 要强制检测或禁用信号路径中的直流偏移、请向我发送电子邮件、我可以向您发送指南。

    此致、Nasser