This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:接口论坛

Guru**** 2792165 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939628/hd3ss3411-interface-forum

器件型号:HD3SS3411
您好!
我的电路具有三个级联直流耦合 HD3SS3411多路复用器。  第一个多路复用器与驱动器进行交流耦合。  在交流去耦电容器和三个级联 HD3SS3411中的第一个之间注入 Vbias (1.65V)。  
接下来的两个级联 HD3SS3411是否会从第一个 HD3SS3411获取其 Vbias? 或者、我是否必须对每个 HD3SS4211进行交流耦合并应用 Vbias?
在 HD3SS3411数据表中、它指出 VBIAS 介于0V 和2V 之间。  这是否意味着 VBIAS=0.1V 将起作用?
4、如果 VBIAS 为2V、HD3SS3411是否仍能处理1800mVpp 的输入信号?
谢谢
Kanwaljeet Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的系统的数据速率是多少? 您能绘制方框图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在传输高达3GHz 的正弦波频率。  无数据 位。  这些频率可以是差模或共模。

    配置 A 为每个 HD3SS3411提供 Vbias。  

    我能否实现配置 B、其中 Vbias 仅应用于每棵树的第一个 HD3SS3411 (A 和 H)? 每棵树中的其余器件是否会从其各自的初始 Vbias 进行偏置?  

    所有 Vbias 电阻器均为100K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定如何附加图片。 请重试此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求并将方框图发送给私人邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要 Vbias 满足0-2V 的要求、配置 B 就应该工作。