This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:如何获取 SCL 和 SDA 驱动器和接收器模型?

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, TINA-TI, TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945932/tca9406-how-to-get-scl-and-sda-driver-and-receiver-models

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件: TINA-TITXS0101

我想运行仿真。 如何获取 SCL 和 SDA 驱动器和接收器模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    您是否正在为器件寻找 IBIS 模型?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在寻找 IBIS 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    感谢您的联系。 遗憾的是、并非我们销售的每个器件都提供 IBIS 或 PSpice 模型。 如果特定型号可用于部件,则可以在 TI.com 上的产品文件夹中的“设计和开发”下找到该型号。

    如您所述、TCA9406没有提供任何型号。 关于仿真、您计划如何使用 TCA9406?

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    是的、在主页->接口-> I2C IC -> I2C 电平转换器、缓冲器和集线器-> TCA9406 -> 设计和开发下找不到任何模型、因此我想知道我是否可以通过申请获取 IBIS 模型。 可以在 TINA-TI 或 I2C 设计器工具中找到此 IC 的模型吗? 我不知道我们的团队计划如何使用 IC、但我需要运行仿真来确认我们可以添加多少电容、以确保信号的上升时间仍然符合规格。 这是您可以帮助的吗?

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 TXS0101 IBIS 模型。

    请注意、TCA9406是无源开关、没有 SDA/SCL 驱动器或接收器。 您所得到的只是钳位二极管的行为。 (未对边缘加速器建模。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到、TCA9406不会以新的电压电平重新驱动信号、因此它没有任何驱动器或接收器型号。 但是、由于它可以使用电压转换器、因此它不是完全无源开关。 如果是无源开关、则应采用 S 参数模型。 那么、如果我有一个真正的源驱动器、可以在通道中间对边缘加速器或 TCA9406建模吗? 或者无法对边缘加速器建模?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当两侧的 I/O 未驱动为低电平时、开关关闭、电压由上拉电阻器决定。

    TXS0101还具有 SPICE 模型、但我不知道它有多现实。