This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:使用 TPS25750EVM 控制 BQ25713或 BQ25731

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, BQ25731, BQ25713, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939693/tps25750evm-controlling-bq25713-or-bq25731-with-tps25750evm

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25731BQ25713BQ25792TPS25750

我正在尝试使用 TPS25750EVM 的应用程序自定义工具、以便让 TPS25750EVM 控制 BQ25713EVM。

当我启动一个新项目时、有一个选项可以将 BQ25731集成到项目中(我意识到这是一个不同的部分、但我认为这可能有助于引导我)、但是当我选择该部分时、我看不到该项目有任何差异。 我希望在"Port Settings"(端口设置)->"App Config Register"(应用配置寄存器)窗口中看到不同的设置、但它们仍然为空。 在哪里可以看到 TPS25750EVM 控制 BQ25731所需的配置?

此外、我是否能够让 TPS25750EVM 通过 TPS25750EVM 的应用自定义工具的正确配置来控制 BQ25713EVM? 有没有演示项目? 对于两个 EVM 板所需的接线和跳线设置是否有任何建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您将无法看到项目设置的差异、因为电池充电器设置由 TPS25750D 在后台通过 I2C 进行配置。 目前、我们不支持 BQ25713的配置。 我将与我的团队进一步讨论此问题、并在下周向您提供回复。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请问您对这类项目的申请是什么? 我们目前计划使用 TPS25750支持 BQ25792和 BQ25731/30。 TPS25731/30是否是适合您设计的理想替代方案?

    谢谢、

    哈里