This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS32:差分输入电压幅度(VID)

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946235/sn55lvds32-magnitude-of-differential-input-voltage-vid

器件型号:SN55LVDS32

大家好、

你好。

我们的客户想知道   SN55LVDS32的差分输入电压(VID)幅度是否能够接收到比数据表上指定的仅限0.1V 至0.6V 的更宽输入电压?

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我们无法保证在超出数据表限制的情况下正常运行。

    此致、

    I.K.