This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS311:数据速率与放大器;串行通道使用

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS311, SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946260/sn65lvds311-data-rates-serial-lane-usage

器件型号:SN65LVDS311
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS93A

您好!

我要查看表15。 SN65LVDS311数据表中的典型应用数据速率和串行通道使用情况。

由于 SN65LVDS311的 PCLK 为65MHz、因此它被描述为3CHM 的 XGA。

有什么可以处理更高分辨率的东西吗?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    您的应用是什么? SN65LVDS93A 等不同的器件可以处理更高的分辨率、但它们没有 SN65LVDS311等子 LVDS 接口。

    此致、

    I.K.