This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:以太网合规性测试失败(抖动测试)

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937904/dp83822i-ethernet-compliance-test-fail-jitter-test

器件型号:DP83822I

您好、专家、

我的客户在抖动测试方面遇到以太网合规性测试失败的问题。

请您向我提供改进建议吗?

抖动位置

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    感谢您的提问。 您是否已查看我们有关 DP83822抖动分析的应用手册? 您是否还确认了 MDI 设计符合我们的数据表中的建议?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia - San、

    感谢你的建议。

    客户检查了以下抖动、

    客户认为时钟抖动没有问题、因为 波形中的 u = 206.3ps。  您的应用手册中介绍的低于375PS。  

    您还有其他改进方法的想法吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    感谢您的跟进。 您能否共享设计的原理图?

    我想回顾一下 MDI 部分

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    感谢您分享原理图。  我对原理图有一些疑问

    1.您是否确认 R2876-2879放置在该处并用于接地隔离? 您能否共享这些值、因为它们看起来是0欧姆、但我希望您确认。  

    2. MDI 侧的 Tx 和 Rx 是否使用单独的磁性元件?  

    3.是否可以共享您用来测试合规性的脚本? 此外、您是否确认了短电缆和夹具的设置与图1类似? 我只想确认设置是相同的、以便我们可以比较相同的预期结果。

    此应用手册中显示了下图。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia - San、

    1:接地分为 EMI 对策、但由于现在不需要接地、因此它设置为0Ω Ω。

    2、它是关于 L2801和 L2802吗? 它是根据 TDK 的建议使用条件设计的。

    3、客户做了不同的设置。
    根据 Tektronix 的建议、客户创建了以下电缆并使用以下设置对其进行了测试。
    创建电缆的原因是 Tektronix 建议使用该电缆来改善无法确认波形的情况。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    是否可以按照我们的应用手册中的建议尝试设置、看看是否提供了不同的结果?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk、

    您能否将完整结果与记录的故障详细信息和完整数字共享?

    谢谢!

    Cecilia