This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从 AD9781中更换

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3174, DAC3282, DAC3484, TRF3722, TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946443/replace-from-ad9781

主题中讨论的其他器件:DAC3174、 DAC3282、 DAC3484、 TRF3722、 TRF3705

尊敬的技术支持团队:

您是否有要从 AD9781中替换的 DAC?

它具有 IQ DAC 和 偏移 DAC。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD:

    是的、有多个选项。

    • DAC3174系列:双通道、10/12/14位系列、运行速度为500MSPS (无 QMC 控制)
    • DAC3282/3系列: 双路、16位、625/800MSPS、完全 QMC 控制
    • DAC3484系列:双通道/四通道、16位、1250 MSPS、完全 QMC 控制、低功耗
      • 与 TRF3705或 TRF3722调制器无缝连接

    -RJH