This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C032QML-SP:Altium 文件

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941669/ds90c032qml-sp-altium-files

器件型号:DS90C032QML-SP

大家好、接口团队、

快速问题、我们正在尝试在   Altium 中使用 DS90C032W-QMLV (NAD 封装、CFP:16引脚、0.39" L X .89" W)进行设计、并需要库文件才能开始在器件中进行设计。 您是否为此器件提供了原理图符号和 PCB 封装?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    NAD 封装是一个扁平封装、引线粘在侧面、不会在 TI 发货时使用。

    该器件的用户需要修整并形成该器件的引线、这可能符合最终用户确定的任何规格或标准。

    我们还提供采用 NAC 封装的产品。  NAC 封装 是 NAD 封装、引线经过修整和成形、符合标准塑料封装 SOIC 封装尺寸。  因此、您可以使用任何标准 SOIC (而不是窄体 SOIC)的 NAC 封装尺寸或尺寸。