This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:在超高速布线和长度匹配上允许的最大过孔数

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946438/tusb542-max-no-of-via-allowed-on-superspeed-traces-and-length-matching

器件型号:TUSB542

你(们)好   

我们可以 在      超高速 布线上放置2对过孔 吗? 为什么       线对内 布线只允许2密耳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议在超高速布线上放置2对过孔。

    保持 P 和 N 布线长度匹配对于差分信号非常重要