This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180-Q1:SN65LBC180-Q1的输入波形

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941383/sn65lbc180-q1-input-waveform-for-sn65lbc180-q1

器件型号:SN65LBC180-Q1

大家好、团队、

我的客户希望确认以下输入波形是否在规格范围内。

VIH:2.24[V]、VIL:-2.64[V]、频率:0.5[MHz]

输入波形是 A 和 B 的输入。您可以确认这一点吗?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖特罗、

    是的、该输入信号应与 SN65LBC180-Q1配合使用、该器件的接收器具有+/-0.2V 阈值、共模范围为-7V 至12V。

    此致、

    Hao