This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:问题

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941023/xio2001-questions

器件型号:XIO2001

大家好、团队、

下面我对 XIO2001有一些问题。

  1. 是否有任何方法可以了解器件是否正常加电? 例如电源器件中的电源正常功能。
  2. 数据表8.3.8说明中提到"子系统识别信息"。 这是什么? 您能告诉我示例用例吗?
  3. XIO2001IZGU 在 TI.com 中处于活动状态、但我们无法通过 TI store 订购其样片。 是因为封装选项只是超出了样片计划吗? 或任何其他原因?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.检测器件工作的唯一方法是通过 PCIe 总线枚举器件。

    2. PCI 子系统供应商/产品 ID 可用于选择不同的驱动程序,或允许驱动程序根据硬件差异进行调整。 XIO2001实现了标准 PCI 桥接接口并可与操作系统中内置的驱动程序配合使用、因此无需更改这些 ID。

    据我所知、不再生产 MicroStar BGA 封装、因此这些器件型号不应处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    目前不建议在新设计中采用 ZGU 封装。  我们建议客户使用其他可用封装之一。

    此致、

    JMMN