This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:关于 DDC 总线信号

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940266/tdp158-about-ddc-bus-signal

器件型号:TDP158

大家好、

我们对 DDC 总线有两个问题。

我们的客户向 SCL_SRC 输入100kHz 时钟、但 SCL_SNC 输出大约70kHz、如下图1所示。
  该频率转换发生在 SDA_SRC/SDA_SNK 上、与图2类似。  

  它们只希望以相同的频率将3.3V 至5.0V 的电压电平转换为电压电平。

  是否可以像这样使用 TDP158?

  您能想到这有什么原因吗?

在输入 SCL_SRC 和输出 SCL_SNK 之间、传播延迟约为28us。

 在数据表中、显示"当 TDP158从 SDA_SRC/SCL_SRC 检测到 DDC 总线上的启动条件时、它会以极小的传播延迟将数据或时钟信号传输到 SDA_SNK/SCL_SNK。"

  该传播延迟是否可以识别为 器件的特征?

                                                         图1.


                                                      图2.

 

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama-San

     TDP158对 DDC 事务使用时钟扩展。 如果需要降低总线速度、时钟拉伸是保持时钟的能力。 如果您需要相同的时钟频率、但只转换3.3V 和5V 之间的电压、则需要外部 I2C 电平转换器。

    延迟介于 SCL_SRC 和 SCL_SNK 之间、SDA_SRC 和 SDA_SNK 之间、而不是在 SCL 和 SDA 之间。

    谢谢
    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的快速回复。

    1.我明白了。 我为客户介绍了!2C 电平转换器。

    2.很抱歉,我被误解了。   SCL_SRC 和 SCL_SNK 之间的28us 延迟是否为器件特性?

    此致

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama-San

    有关传播延迟、请参阅第6.12节、图15和图16。 28us 延迟是器件加上 PCB 传播延迟。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    谢谢您的回复。

    在传播延迟中、哪一项主要取决于器件或 PCB?

    您希望该器件的 DDC 传播延迟是多少?

    此致

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama-San

    延迟应由 PCB 决定。 有关 DP158传播延迟、请参阅第6.12节。  

    如果 DDC 通过外部 I2C 缓冲器、则应参考 I2C 缓冲器传播延迟。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    >延迟应由 PCB 决定。

    ⇒谢谢。 我明白了。

    >有关 DP158传播延迟,请参阅第6.12节。  

    ⇒抱歉、 我在表中找不到 tPHL 和 tPLH。

      请告诉我我如何猜测传播延迟。  

    此致

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama-San

    很抱歉、TDP158数据表中未包含数据。 您可以使用 DP159 DDC 时序作为基准。

    谢谢

    David