This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988中的 GPIO 电平

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940986/tps65988-gpio-level-in-tps65988

器件型号:TPS65988

您好!

我正在从事基于 TPS65988的设计。

我需要知道 TPS65988中的 GPIO 的输入电平是仅为1.8V、还是也可以接受3.3V GPIO 输入电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GPIO 引脚的绝对最大额定值为3.6V、如数据表的表6.1所示。 建议的最大 GPIO 电压为 LDO_3V3电源轨。 此外、高电平输入电压 GPIO_VH 的最小电压为1.8V。我认为使用3.3V 作为 GPIO 是没问题的。

    谢谢、

    Mike Emanuel

       如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。