This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:无源组件要求

Guru**** 2839060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940611/sn65hvd234-passive-component-requirement

器件型号:SN65HVD234

大家好、

数据表中的布局部分提到了 IC 连接的输入和输出上的一些无源组件。 我了解了如何在 RX TX 线路上使用电阻器来限制电流。
我的疑问是、当我不使用此 CAN IC 时、终端节点需要在 CANH 和 CANL 线路上使用电阻器或其他无源组件。

此致、
Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    在大多数情况下、不需要在非端 CAN 节点放置端接电阻器。 但是、如果从收发器到 CAN 总线的连接大于0.3 * CAN 总线长度(物理长度)、则建议添加高阻值终端以减轻任何信号反射。 我们通常建议在非端 CAN 节点上具有2000至5000欧姆的端接电阻、但它将取决于总线上总共有多少个节点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。

    因此、如果总线长度公式为 true、那么我需要对所有非终端节点使用2K-5k 欧姆。 否则、我可以直接连接到 CAN 总线、并在终端节点上使用120Ohm。
    我的理解是否正确?

    此致、
    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    是的、没错。 如果从收发器到总线的中间节点的连接足够短、则创建的反射将不存在、或者它们不会影响信号、从而导致通信错误。

    如需更多信息  、此博客介绍了终端概念以及终端如何帮助缓解信号反射以及节点何时不需要终端。 讨论的接口是 RS485、但 CAN 的概念相同。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    非常感谢您的支持。

    该链接非常有用。

    此致、
    Nikhil