This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522p#39;s 极性是否可以更改?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945968/tusb522p-tusb522p-s-polarity-can-be-changed

器件型号:TUSB522P

大家好、我发现 USB 3.0的超高速线路 的极性可以改变。

------

那么、我想知道 TUSB522P 的超高速线路极性是否也可以按如下方式进行交换。

不是整条线路、而是只有 TUSB522p 的输入和输出极性可以改变?

(主机和器件的视图极性不变)

----

这是可以的吗? (图片中未显示电容器)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB522P 可以按照您的描述交换极性。 您不必交换器件两侧的极性。 在 USB 3中、RX PHY 将修复任何极性交换。 TUSB522P 就是这种情况。

    对于非 USB3.0转接驱动器、您可以交换输入极性、并且必须再次交换输出极性以返回到原始状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Malik