请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB913A-Q1 主题中讨论的其他器件:DS90UB936-Q1、 DS90UB913Q-Q1
您好!
Ajay 提出的一个类似问题是、解决方案是使用 Ds90UB913A -> Ds90UB936-Q1。
我有一个类似的问题、但我的像素时钟更接近9Mhz、我的传感器仅为320x240、 它也是单色的、我有14位输出、但我会考虑10位或更多的部件。 913需要25MHz 的最小像素时钟、是否有另一个芯片并且可以使用更低的像素时钟、然后我们可以连接到936?
谢谢
Gerard