This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:待机模式下的功耗

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941474/sn65dp159-power-consumption-for-standby-mode

器件型号:SN65DP159

大家好、  

我看到过其中一个提到的线程(链接如下)、其中 OE = H 且 HPD = L 的功耗约为700uA。 是否可以知道该数据适用于两个电源轨或仅一个电源轨? 如果一个、另一个的功耗是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是3.3V 电源,1.1V 电源, 大约为3mA