This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:输出问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941471/tdp158-output-issue

器件型号:TDP158

尊敬的同事:

客户使用 TDP158作为 HDMI 驱动器、根据数据表、HDMI 信号在交流耦合后进入 TDP158。

它们测试2台 PC 作为 HDMI 信号源、PC 输出连接到 TDP158、TDP158输出连接到屏幕。

PC0输出源之后、屏幕在通过 TDP158后正常显示、在 PC1输出源通过 TDP158后、显示屏上没有图像。

输出分辨率为1080p。

该测试发现,当 PC1连接到 TDP158时,PC1 TMDS 不输出。 当 PC1连接到屏幕时,PC1的 TMDS 输出正常。

50Ω 客户将 PC1 TMDS 上拉至3.3V x 3 Ω、然后 PC1连接到 TDP158、PC1 TMDS 输出正常、上拉电阻在交流电容之前。

因此、客户的问题是:

为什么在没有上拉电阻的情况下 PC0通常可以输出到 TDP158、但 PC1需要上拉电阻器? 在与 HDMI 相关的设计中没有提到这种上拉电阻器。
2. TDP158前端是否需要交流耦合电容?

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摇滚

    TDP158需要交流耦合、因为 TDP158是 DP++到 HDMI 电平转换器。

    2. PC0可能是一个 DP++源,它是一个交流耦合 HDMI。 PC1可能是一个 HDMI 源,它是一个直流耦合 HDMI。  HDMI 1.4b 和 HDMI2.0标准定义了一个直流耦合3.3V 共模接口、因此 PC1应该会看到3.3V 共模电压。 由于 DP158是交流耦合的、因此共模电压为0V、因此您需要从50ohm 到3.3V 的外部电阻来设置正确的共模电压。

    谢谢

    David