This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9554A:通信线路故障

Guru**** 2898850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945918/pca9554a-comm-lines-failures

器件型号:PCA9554A

我使用 PCA9554ARGTR 来驱动多个 LED。 最近、我以相同的方式使该 IC 发生多次故障。 在每种情况下、SDA 或 SDL 线路(或两者)在芯片内部出现明显开路时停止工作。 我已经使用了 X 射线组件、但没有明显的键合线损坏或熔断。 我很好奇、您是否听说过这款芯片在过去具有类似的故障模式、以及可能是什么导致了这种模式。 我无法在实验室中重现芯片故障、因此难以跟踪潜在原因。  如果能在这方面提供任何协助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、您好!

    您是否有 I2C 系统的原理图和方框图(包含上拉电阻器?)

    您是否还可以包含 SDA/SCL 的波形范围?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    遗憾的是、在共享设计信息之前、我需要签署 NDA。  请您直接与我联系、以便我继续为您提供这些详细信息吗?  给您带来的不便、我深表歉意。

    谢谢、

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、您好!

    这很常见。 您可以通过 duynguyen@ti.com 向我发送电子邮件

    -Bobby