This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:信号故障。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946022/ds80pci102-signal-failure

器件型号:DS80PCI102

您好、先生、

目前、随附的原理图 PCI-E 没有输出信号、旁路 DS80PCI102可以通过测试、但通过 DS80PCI102会失败。

可以帮助我们检查该原理图或建议。

e2e.ti.com/.../SR_2D00_N707_2D00_G0A_2D00_1_5F00_20200901.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了该原理图。  

    1)。 如果我理解正确、当您使用导线绕过器件时、它工作正常。 但是、当 DS80PCI102插入时、信号不会通过。 请确认我的理解。

    2)。 如果上面的#1为 true、您能否将 RXDET 引脚#22拉至"1"-请注意数据表的表4 -您是否看到任何差异?

    3)。 首先、请将 EQA0=EQA1=EQB0=EQB1=0或1K 置于 GND

    4)。 首先、请将 VOD_SEL=DEMA=DEMA= 1K Ω 置于 GND

    请告诉我们结果。

    此致、Nasser