This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:使用2的延迟是多少?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945966/sn65dphy440ss-what-is-the-delay-in-using-two

器件型号:SN65DPHY440SS
主题中讨论的其他器件:DPHY440S

大家好、员工

使用两者的延迟是多少?

我们计划使用 MIPI 2端口 x 4通道来配置系统。

在系统配置中使用两个 DPHY440s。
两个芯片之间的理想偏差为"0"。
是否可以在两个芯片之间呈现偏差规格数据?

数据表中的延迟规格
两个芯片之间的最大偏差为28ns (40ns-12ns = 28ns)。

℃、当在 Ta = 25 μ F 和 VDD1.8V 条件下使用时、
延迟规格是否未从最小值[4UI + 12ns]和最大值[4UI + 40ns]更改为最大值?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain

    您需要假设一个 DPHY440在整个过程、电压和温度变化范围内的最坏情况延迟为4UI+40ns、则两个 DPHY440的最坏情况延迟为2*(4UI+40ns)。

    谢谢

    David