This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IR

Guru**** 2856950 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939673/dp83867ir-dp83867ir

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DP83867E

尊敬的 TI 团队:

我的板使用2个 DP83867E PHY。 如何验证电缆末端的眼图。

我假设我必须使用2个通过 CAT6进行连接的 PHY。 将主设备 phy 配置为生成连续 PRBS 数据包并将从设备 phy 配置为回送功能、然后探测从设备 phy 的 MDI 通道 A。(仅对通道 A 应用测试)

这是验证电缆末端眼图的正确方法吗?

此外、您能否提供寄存器编程薄饼和值以实现上述目标?

非常感谢、

Bahram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bahram、您好!

    867使用哪种模式? 100Mbps 还是1000Mbps? 以太网输出的电气规格由 IEEE 合规性测试和定义的结构进行测试。 您可以参阅 Tektronix TDSET3测试套件以了解不同的测试。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    1000Mbps 模式就是答案。 我正在通过一根较短的 CAT6电缆将主 phy (PRBS 发生器)连接到从 phy (环回 phy)。

    我正在探测每个 PHY 的 A 通道以捕获 TX 和 RX 眼图、按照下面列出的说明、我没有看到任何眼图在示波器上形成、想知道我错过了什么!!!

    供参考:PRBS phy 位于地址"0" 、 环回 phy 位于地址"1"。

    同样、尝试在 PRBS 模式下将 PHY 放置在地址0、而在环回模式下将另一个 phy 放置。

    以下是相关说明:

    //主 phy PRBS 模式

    phywr 0 0x001F 0x8000;将0x8000写入地址0寄存器 0X001F 处的 phy (硬件复位)

    phywr 0 0x0000 0x0140 ;强制1G

    phywr 0 0x00FE 0xE720;设置为环回

    phywr 0 0x0010 0x5028 ;禁用自动 MDIX

    phywr 0 0x0016 0xF000; 仅 BIST PRBS (无内部环回)

    phyrd 0 0x0017;读取地址0处 phy 的寄存器0x0017 (PRBS 状态:回读0x0240)

    phywr 0 0x0072 0x0003; PRBS 锁定和清除

    //从 phy 回送模式

    phywr 1 0x001F 0x8000;  硬件复位

    phywr 1 0x0000 0x0140; 强制1G

    phywr 1 0x00FE 0xE720 ;设置为环回配置

    phywr 1 0x0010 0x5028;禁用自动 MDIX

    phywr 1 0x0016 0x0020; 反向环回

    谢谢 Vikram。

    Bahram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bahram:

    链路合作伙伴之间是否建立了链路? 请读取寄存器0x0001以了解链路状态。  

    另外、请务必分享捕获此类数据的原因、因为这不是我们检查全双工通道电气参数的方法。 或许我能帮助您找到另一种方法来解决您的目标问题。

    --

    此致、

    Vikram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:

    我正在尝试验证4个通道中任何一个的眼图/抖动。 实现这一目标的最简单方法是什么? 我将按照您的指示进行操作。

    Bahram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    要启动链路、 当我使用 CAT6电缆从外部连接2个 PHY (在两个 PHY 的偏移1上读取0x796D)时、将建立链路。 但是、当我开始使用上述值配置寄存器时、链路将终止。 (我在偏移1上读取0x7949)。 很明显、将0x8000写入偏移量0x1F 到任一 PHY 都会使链路恢复。

    期待您的反馈。

    谢谢、

    Bahram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bahram、您好!

    请参阅 Tektronix 的 TDSET3测试套件或 IEEE 标准文档。 每个通道的电气规格是通过独立分析输出和定义负载的每个通道来测量的。

    --

    此致、

    Vikram