This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:设计支持

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946074/tmds181-design-support

器件型号:TMDS181

您好!

我将 TMDS181RGZT 用于 HDMI 接收器应用。

请查看此原理图并提供 feedbacks.e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1---07--HDMI_5F00_INPUT_5F00_INT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 DDC、根据 HDMI 规范、接收器的上拉电阻需要为47k。

    2.对于 DDC I2C 电平转换器、请记住 HDMI DDC 电容合规性要求、请查看此 e2e 主题、详细了解 HDMI 的 I2C 电平转换器实现:  

    3.建议在 OE 引脚上使用0.22uF 电容

    由于 tMDS181输出使用双端接、因此您可能需要调低 VSADJ 上的电阻值以补偿双端接网络的压降。

    谢谢

    David